- Hem
- Lösningar
- Nyheter och evenemang
- Hilti-bloggen
- Säkert arbete med vinkelslip

5 min läsning, Sept 2024
Säkert arbete med vinkelslip
Av Fredrik Peterson från Hälsa och Säkerhetsteamet
Som ett av de mest använda verktygen på en byggarbetsplats kan vinkelslipar utgöra en risk om de inte används korrekt. För att minimera risker och säkerställa säkerhet på din byggarbetsplats behöver du rätt verktyg för jobbet – särskilt när det kommer till säkerhet och hantering av vinkelslip.
En byggarbetsplats kan vara en farlig miljö där bristande säkerhetsåtgärder kan leda till skador på arbetarna och negativt påverka företagets produktivitet. Statistik från Arbetsmiljöverket visar att 17 personer miste livet i dödsolyckorna på byggarbetsplatser under 2023, en markant ökning i jämförelse med de senaste åren.
Vinkelslipar är potentiella verktyg som medför olika risker, bland annat dammproduktion och kickback, när maskinen plötsligt rekylerar. Läs vidare för att lära dig mer om dessa risker och hur Hilti-vinkelslipar är utformade med säkerhetsfunktioner för att främja hälsa, miljö och säkerhet på din byggarbetsplats.
DAMM
Att använda en vinkelslip på betong är oundvikligen en uppgift som orsakar damm. Oavsett om du gör ett rakt snitt eller avfasar en kant till en vinkel skapar du damm som kan vara skadligt för människors hälsa.
Arbetsmiljöverket uppskattar att så många som 125 människor dör varje år i Sverige på grund av sjukdomar relaterade till inandning av kvartsdamm från betong. Lungsjukdomar som lungcancer, silikos, astma och andra lungsjukdomar kan utvecklas om även en liten mängd damm når lungorna.
Hilti har utvecklat en lösning som är i det närmaste dammfri. Hiltis batteridrivna betongslipmaskin DGH 130 har en inbyggd anslutning till en dammsugare så att damm sugs upp automatiskt under arbetets gång. Används den tillsammans med den nya diamantslipskålen som kallas SPX turbo, minskas vibrationerna ytterligare och ger dig större kontroll över verktyget – vilket ökar säkerheten ytterligare vid användning.
Kickback - när verktyget plötsligt rycker
När en vinkelslip fastnar kan den bli oförutsägbar och farlig, och potentiellt rycka och hugga i vilken riktning som helst vilket utgör en fara för användaren. Vinkelslipmaskiner från Hilti har en innovativ stoppteknik som är särskilt utformad för att skydda i just detta scenario.
Aktiv vridmomentkontroll, eller Active Torque Control (ATC) stoppar omedelbart skivan från att snurra okontrollerat om den fastnar. Det minskar i sin tur risken för att skivan ska gå sönder och splitter flyger åt alla håll. Stopptekniken fungerar genom att integrera avancerade sensorer och en motorbroms i vinkelslipen, som Vinkelslip AG 6D-22. Allt för att skapa säkrare elverktyg.
INNOVATIV ERGONOMI OCH SENSTECH
Slutligen erbjuder Hilti vinkelslipar med en rad ergonomiska förbättringar som gör dem inte bara enklare att använda än alternativen, utan också säkrare. Våra slipmaskiner är designade med lättare, smalare konstruktion som erbjuder bättre kontroll och precision vilket gör verktyget mindre uttröttande för användaren. Detta gäller även i trånga och svåråtkomliga utrymmen som normalt är mer krävande och erbjuder en förbättrad säkerhetsnivå.
Dessutom har vi ersatt mekaniska strömbrytare som finns i många traditionella slipmaskiner med vår SensTech-teknologi. Med SensTech stängs strömmen omedelbart av när du tar bort handen från verktyget – en mycket säkrare och modernare strömbrytare som kan göra skillnad i en farlig situation.
Hälsa, säkerhet och miljö på byggarbetsplatsen är högsta prioritet och de verktyg du väljer kan göra en stor skillnad för att få det rätt. Hiltis sortiment av vinkelslipar är ledande med tekniska innovationer för att erbjuda de säkraste och mest pålitliga verktygen tillgängliga för att hjälpa dig att minimera risker och öka produktiviteten.
Fler artiklar
Säkrare arbetsmiljö: Vinkelslipsutbildning
Läs om vår professionella, hands-on utbildning där vi går igenom risker, säkerhetsfunktioner, förebyggande åtgärder och larmrutiner. Bli trygg med S.T.O.P.-metodiken och rätt skyddsutrustning.
Läs om utbildningenNya förbättrade säkerhetsfunktioner
Hantera potentiellt farliga och ansträngande arbetsmoment på ett säkrare och enklare sätt: De nya batteridriva Nuron-verktygen har nya, optimerade säkerhetsfunktioner och en uppdaterad design.
Läs mer om NuronTa kontroll över byggdammet
Dagligt arbete som slipning, kapning, borrning och mejsling skapar damm. Lär dig mer om strategier och produktlösningar för att minimera påverkan av byggdamm.
Läs mer om dammhantering