Historien om nitning
Från Eiffeltornet till Levi-jeans

1.

De äldsta nitarna är mer än 5 000 år gamla och har hittats i Egypten där de använts för att fästa handtag på lerkrukor.
2.

Under mitten av 1800-talet användes nitar vid uppförandet av arkitektoniska byggnader. Till exempel började man nita samman stålbalkar, vilket skapade extremt starka konstruktioner och banade väg för skyskraporna som vi ser överallt idag.
3.

1873 sökte Levi Strauss patent för sina jeans med kopparnitar som förstärkte byxorna på särskilt utsatta ställen. Levi har fram till idag sålt mer än 200 miljoner par av kopparnitade jeans.
4.

Under andra världskriget lanserade den amerikanska regeringen propgandakampanjen "Rosie the Riveter" (nitaren Rosie), en kampanj som syftade till att uppmuntra kvinnor på hemmafronten att ta jobb som fabriksarbetare och tekniker, särskilt inom flygindustrin.
5.

När pneumatiska verktyg började användas vid nitning blev metoden ännu mer effektiv. Idag utförs nitningen av nitningspistoler, som skjuter ut flera nitar i sekunden och slår in nithuvudet så att infästningen sitter säkert.
Andra bloggar som kan vara av intresse för dig
Dela