myt 5
Att köpa ett verktyg med lägre treaxialvibrationsvärde förhindrar att medarbetarna exponeras för riskerna med HAVS
Den viktigaste faktorn att beakta när man ska välja rätt verktyg för ett arbete är inte enbart treaxialvibrationsvärdet, utan även verktygets produktivitet. Vi tar exempelvis Hiltis mejselhammare TE 700-AVR som har ett treaxialvibrationsvärde på 6,5 m/s2. Detta låter ju verkligen lockande, men med detta verktyget tar det 6 timmar och 15 minuter att mejsla upp 0,5 kubikmeter betong och uppnår 529 HAV-exponeringspoäng. Detta är alltså inte rätt verktyg för jobbet. Om vi istället tittar på vår mejselhammare TE 800-AVR så får vi en helt annan bild. Den har förvisso ett högre treaxialvibrationsvärde á 8 m/s2, men den utför samma arbete på bara 47 minuter och uppnår således endast 384 HAV-poäng.
Det vi kan lära oss av detta är att om man enbart väljer verktyg baserat på vibrationsvärdet så utsätter man medarbetarna för onödiga risker på grund av verktygets prestanda eller att verktyget helt enkelt inte är avsett för den aktuella arbetsuppgiften.