"Våra anställda har använt EXO-O1 i tre månader nu och de har berättat att de har upplevt betydligt mindre trötthet i axlarna vid arbetsdagens slut."
EXO-O1 avlastar armar och axlar vid arbete över huvudhöjd och överför vikten på armarna till höfterna via överarmsstöden med hjälp av avancerad kabelbaserad mekanisk teknik. EXO-O1 är en passiv modell, vilket innebär att funktionen inte kräver någon energiförsörjning. Den har justerbara kraftinställningar, vilket gör det möjligt för företag att hjälpa medarbetare med olika behov. De enkla inställningarna säkerställer både perfekt passform för användaren och gör det också möjligt att dela EXO-O1 mellan olika medarbetare.
EXO-O1 har medfört stora fördelar de anställda på Peterson och Hansson och man har märkt många positiva effekter av att arbeta med hjälp av exoskelettet. En säljare på Hilti beskriver det så här: "Vårt system har visat sig minska muskelbelastningen och lätta belastningen på axlarna med upp till 47 procent. Därför är vi övertygade om att vi kan förbättra produktiviteten och säkerheten för andra företag med liknande ambitioner och deras medarbetare med den här avancerade tekniken."